请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP87524J-Q1 Thread 中讨论的其他器件:AWR1642
您好!
将 PMIC LP87524B 更改为 LP87524J 后、将删除2个 LDO、并将射频电源从1.3V 降低到1V。
根据我们自己的测试、AWR1642 TX 距离将稍微短一点。
尽管我们使用了 TI 文档 swra577中所述的 LC 滤波器解决方案、但射频1.3V/1.0V 的功率纹波也会增加。
理论上、当射频电源降低时、TX 输出功率降低是有道理的。
此外、纹波问题是由删除的 LDO 引起的。
那么、当我们使用低成本 PMIC 解决方案时、我们如何确保 MMW 雷达仍然正常呢?
TI 端是否有任何内部测试数据来证明它?
谢谢你。