This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:谐振电容器选择

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722543/bq51013b-resonant-capacitor-selection

器件型号:BQ51013B

您好!

在 BQ51013B 中为特定线圈选择谐振电容器时、我需要一些帮助。 根据我的理解、如果我知道只能测试/测量 L'、那么我只能选择合适的电容器。 现在、我无法进行测量、因此我想问 TI、他们是否知道以下3个线圈的电容器的近似值:

1) 760 308 101 219 -Ø 15;L = 11.8 μH;Q = 13;IR = 0.7A;Isat = 1.5A;RDC = 0.75 Ω

2) μH  Ω 308 101 214 -Ø 19;L = 26 μ H;Q = 25;IR = 1.1A;Isat = 2.0A;RDC = 0.52 μ H

3)μH Ω 308 101 220 -Ø 17;L = 12.6 μ H;Q = 20;IR = 1.1A;Isat = 2.5A;RDC = 0.34 μ H

此致、

DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将难以预测。
    线圈到线圈的距离是 RX 线圈后面的一个系数和金属量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    对于所有3个线圈、线圈到线圈的距离应约为4mm、并且它们后面都有一个铁氧体板。

    您可以在此处找到全部3个线圈:  

    katalog.we-online.de/.../760308101219

    此致、

    DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于小线圈、耦合效果不好、电感需要高电平才能将其设置为 OFF、线圈#2是您的最佳选择(760308101214)。
    我将无法测试线圈。
    您可以尝试联系 Wurth。

    1) 760 308 101 219 -Ø 15;L = 11.8 μH;Q = 13;IR = 0.7A;Isat = 1.5A;RDC = 0.75 Ω

    2)μH Ω 308 101 214 -Ø 19;L = 26 μ H;Q = 25;IR = 1.1A;Isat = 2.0A;RDC = 0.52 μ H

    3)μH Ω 308 101 220 -Ø 17;L = 12.6 μ H;Q = 20;IR = 1.1A;Isat = 2.5A;RDC = 0.34 μ H