尊敬的支持团队:
我们在许多产品中使用2.5V 0.1%基准电压。 几个月前、我们收到了 PCB 组装、其运行方式与之前所有批次不同。 我们研究这个等态、发现基准输出电压上有一个奇怪的纹波。 请查看下面的2010年旧部件的 X 射线图片、该部件仍有铅。 您可以清楚地看到到芯片的导线电极连接。
在下一张图片中、我们的库存中有2018年的器件。 也可以看到引线键合连接器。
最后一张图片是我们在分包商装配层上找到的范围零件。 由于我们无法在图片上识别这些导线、因此导线可能非常细。 存在2.5V 参考电压。 所有器件上的标记为 R2a。
问题是:
1) 1)您是否自2010年以来更改了此器件的生产技术?
2) 2)最后一个部件对您是否合适?
3) 3)导线连接的更高阻抗是否会导致基准电压出现高(5-10mV)纹波调制?
BR、
Arie Zillbershtein