This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:LM4040AIM3-2.5/NOPB

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722918/lm4040-lm4040aim3-2-5-nopb

器件型号:LM4040

尊敬的支持团队:

我们在许多产品中使用2.5V 0.1%基准电压。 几个月前、我们收到了 PCB 组装、其运行方式与之前所有批次不同。 我们研究这个等态、发现基准输出电压上有一个奇怪的纹波。 请查看下面的2010年旧部件的 X 射线图片、该部件仍有铅。 您可以清楚地看到到芯片的导线电极连接。

在下一张图片中、我们的库存中有2018年的器件。 也可以看到引线键合连接器。

最后一张图片是我们在分包商装配层上找到的范围零件。 由于我们无法在图片上识别这些导线、因此导线可能非常细。 存在2.5V 参考电压。  所有器件上的标记为 R2a。

问题是:

1) 1)您是否自2010年以来更改了此器件的生产技术?

2) 2)最后一个部件对您是否合适?

3) 3)导线连接的更高阻抗是否会导致基准电压出现高(5-10mV)纹波调制?

BR、

Arie Zillbershtein   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arie、

    1.我必须与内部团队核实。
    2.您能向我发送纹波的示波器截图吗? 我在实验室测试中没有注意到这种纹波。
    3.我不明白这会导致纹波的原因,因为阻抗/电感很小。

    您能否将您使用的器件的卷带编号和任何其他信息发送给我? 这样、我就可以在内部查看差异。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

     

    感谢您的快速回复。

     

    我们要求分包商向我们发送有关他们使用的卷带的信息。

     

    我仅在整个系统运行期间看到的纹波。 不幸的是、我没有拍照。 我们将仅在下周拥有的系统、我将尝试这样做。

     

    当我独立测试 PCB 时、我没有看到 基准输出上的纹波。 这仅在系统运行期间发生。

     

    在任何情况下、最后一张 X 射线照片对我来说都是奇怪的。

     

    我将在何时通知您我们将获得更多信息。

     

    此致、

    Arie Zilbershtein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arie、

    感谢您提供信息。 我将等待你的答复。 我与内部团队一起看到、如果原因是我们的设备、可能会对这种情况产生什么影响。

    -Marcoo