This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51222:I2C 从器件 ID

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51222, BQ51021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720630/bq51222-i2c-slave-id

器件型号:BQ51222
主题中讨论的其他器件: BQ51021

你好

我是 ASE RD 的 TJ。

我们希望使用 I2C 接口进行调试。

我们发现 I2C 地址为0x6C、位于技术规格第33页。

但是,在将0x6c 发送到 BQ51222后,似乎没有回复 ACK,SDA 为高电平。

那么,您可以帮助再次检查 BQ51222 I2C 地址是否为0x6c?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 TJ
    我们将仔细检查 I2C 地址。
    但你正在调试单元--处于电源传输和电压直流时的器件是否稳定? 这也是内部内务处理电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill

    是的,RECT 保持稳定,Vout 保持输出电压为5V。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 TJ
    地址为0x6C
    我们在 bq51021、ba51025和 bq510221上的地址相同时没有遇到任何问题。
    此外、BQ5102X EVM GUI 可能有助于调试该问题。
    www.ti.com/.../sluc575