This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203H:并行运行?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203H, TINA-TI, LMZ31710, LMZ23608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724054/lmz14203h-parallel-operation

器件型号:LMZ14203H
主题中讨论的其他器件: TINA-TILMZ31710LMZ23608

是否可以并行运行多个 LMZ14203H 器件以实现更高的输出电流运行? 可能通过0.01 Ω 镇流电阻器? 如果是、您是否会将所有 Ron 引脚连接在一起并使用单个电阻器以相同的方式设置所有 LMZ14203H 的开关频率? 您是否会将所有 FB 引脚连接在一起并使用第一个 LMZ14203H 上的两个电阻器来设置输出电压(基本上使其成为"主器件"、而其他器件为"从器件")? 我下载了 TINA-TI SPICE 软件、希望对其进行仿真、但在我能找到的任何位置、LMZ14203H 器件在软件中都不可用。 感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我想向您指出 一个 E2E 帖子 、该帖子也提出了相同的问题并提供了一个很好的替代建议。 答案是否定的、替代器件是 LMZ23608/10或 LMZ31710。  

    此致、

    Jimmy