请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51013B 您好!
我尝试在 引脚 TS/CTRL 上的 BQ51013b 上设置温度感测电阻网络。 假设我要设置 T_COLD =-10°C 和 T_HOT=60°C 我选择具有以下参数的 NTC:
- B = 4000k (据我了解、B 值与25/100相关、即 T1 = 25与 T2 = 100...之间的关系。 对吧?)
- R @ 25°C = 10k
我很难理解的是如何计算 R1和 R3的值。 是的、您可以使用数据表(www.ti.com/.../bq51013b.pdf)第22页的公式3来实现它、但问题是、Vcold 和 Vhot 值也未知。 这使2个方程具有4个未知量。 我们能否从某些图中读取 Vcold 和 Vhot 的值、或者在计算 R1和 R3之前如何获取它们? 或者、我们只是设置随机 R1和 R3、然后计算 Rntc_cold 和 Rntc_hot高温、从而为相同的温度阈值设置不同的电压阈值吗? (笑声)
此致、
DEN