This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100功耗

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723522/bq35100-bq35100-power-consumption

器件型号:BQ35100

您好、先生、

有些问题需要您的评论。

此电量监测计是否支持1S3P 锂原电池?  

如果我们需要电池电量不足警报和服务终止警报。 是否可以对/ALERT 引脚进入"低电平"中断 MCU/SoC 进行编程?

以下功能中的监测计功耗支持是什么?

  1. 蓄电池 EOS 警告  
  2. 电池低电量警告
  3. 寿命数据收集

数据表第1页显示:
–µA 状态(SOH)~0.06 μ A
–放电结束(EOS)~0.35 µA
–库仑累积(ACC)诊断
µA 了~0.3 μ s

但主题6.5远高于数据表第1页。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它可以支持1s3p。 是的、可以将引脚编程为变为低电平。 您的意思是主题6.5更高? 我不关注您的问题。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    Page1平均电流消耗是

    –通过主机控制启用电量监测计
    定期更新
    –µA 状态(SOH)~0.06 μ A
    –放电结束(EOS)~0.35 µA
    –库仑累积(ACC)诊断
    µA 了~0.3 μ s

    主题6.5电流高达130uA。 如果我需要、bq35100具有这些函数。 我可以指的是哪种电流消耗  ?? 太棒了!

    1. 蓄电池 EOS 警告  
    2. 电池低电量警告(可 由 SW 设置? 例如、 10%或20%)
    3. 寿命数据收集

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OH 页1是特定用例在一段时间内的平均电流消耗。 第6页是实际电流消耗

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    请问如何计算第6页上的平均电流基准? 需要知道周期时间以及典型的电流和持续时间,对吧?
    太棒了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、
    您可以将万用表与 Regin 串联、并测量每种不同模式下消耗的平均电流。
    谢谢
    Onyx