This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:对平衡 FET 额定电压感到困惑

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723848/bq76pl455a-confused-about-balance-fet-voltage-rating

器件型号:BQ76PL455A

你好!

数据表指出、选择平衡 FET 时、需要根据最大电池组电压选择 VDS (最大值)。

每个 FET 何时会承受整个电池组电压? 这是否会通过使  VSENSEn–VSENSEn–1超出规格来破坏芯片?  

即使某些电池从 BMS 上断开、齐纳二极管也不会限制任何 FET 可以看到的最大电压?  

我缺少什么? 在芯片数据表中、8.2.2.4均衡 FET 的第一部分提到了这一点。

// Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我意识到自己错过了什么。 齐纳二极管与滤波电阻器串联。 齐纳二极管+滤波器电阻压降在电阻较大时变得过高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomas、

    很棒的地方! 我将为您关闭该主题。

    谢谢、
    Vince