This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:通过十六进制文件进行编程

Guru**** 2496585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724058/ucd90160a-programming-through-hex-file

器件型号:UCD90160A

大家好、

我有一位客户正在编写一个工具、通过使用 Fusion 电源设计器生成的十六进制文件对 UCD90160A 系统内(设备内部)电源序列发生器进行编程。

我不确定这是否可供客户使用、但如果可以、我们是否有任何应用手册或资源介绍如何解析文件以及如何使用十六进制文件对器件进行编程?

感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我不建议使用数据闪存十六进制文件。 这是一个原始数据文件、客户必须进行 pase。
    GUI 可以导出另一种类型的文件:数据闪存脚本文件(.csv)、该文件解析十六进制文件并将数据打包为器件可识别的 PMBus 命令格式。
    他们需要按照文件中定义的 PMBus 命令通过 I2C 向这些命令发送一个通知。
    这些命令遵循由 smbus 在 smbus.org/.../smbus20.pdf 的第5.5节中定义的块写入/读取协议
    希望这对您有所帮助。
    此致
    Yihe