This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24104:电源路径功能

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24104, TPS2001C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717478/bq24104-power-path-function

器件型号:BQ24104
主题中讨论的其他器件: TPS2001C

尊敬的 TI 专家:

我们在旧产品中使用的是 BQ24104、现在我们想添加电源路径功能、但不想更改充电器~

我参考 SLUA376来设计电路:www.ti.com.cn/.../slua376.pdf

我们遇到了一个问题、需要您的建议:

当它们没有输入电压(无输入电压)时、D1二极管会泄漏回来、从而从 Vbat 为 VIN 提供电压。

Q3无法完全导通、从而导致相对较大的压降、整个电路的效率相对较低。

我们的电流为2A、您能不能为我提供如何避免此问题的建议?

我有一个想法:我使用 TPS2001C 代替二极管 D1、是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 D1应该阻断从电池到输入的电流。  

    您能否分享此问题的范围捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们是 D1中的泄漏电流、因此我将 D1更改为 TPS2001C、问题迎刃而解~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴问题得到解决。 请单击"此问题已解决"按钮。 谢谢!