This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:LDO 输出电压

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023B, TPS65218D0
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722866/tps65910-ldo-output-voltage

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:TPS65023BTPS65218D0

大家好、

通过使用 VIN = 5V 且 LDO VOUT = 3.3V 电源供电的 TPS65910A3闪存。

当 Vin 下降时、您是否有想法将 LDO VOUT 从3.3V 保持在2.7V >10ms 的范围内?

在我们的电流测试中、当 VIN 下降时、我们看到从3.3V 到2.7V 的时间为3ms。

在 LDO 输出端尝试了22uF、但没有明显的改进。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    通常、这非常困难、因为当 Vout 下降时、LDO 会将功率 FET 强导通、以尝试增大电压。 当 FET 导通且 Vin 下降时、您将有一条从 Vout 到 Vin 的放电路径。 FET 的导通电阻约为833m Ω、因此在输出电压为3.3V 和2.7V 时、输出电压与输入电压之间的电流为~700mA。

    您需要一个非常大的电容器来保持此电压。 如果您希望在10ms 内只有100mV 的压降、则 C = I * dt/dv = 70mF。 这可能不现实。

    我正在向设备所有者寻求帮助、看看他是否知道您可以如何实现这一点。 一个想法是禁用 LDO、但输出端有一个400欧姆的下拉电阻器、我不确定是否可以禁用它。

    系统是否需要在低至2.7V 的输入电压下运行? 如果只是为了确保在 PMIC 打开时提供闪存、您可以尝试实施一种方法、在输入电压低于3.3V 之前禁用 PMIC。 这可以通过对输入进行一些监控来完成、例如微控制器的 ACD 或电压监控器。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    佐伊

    另一种选择是添加小型单轨监控器来监控输入电压。 可以监控5V 的输入电压、或者可以监控9V 或12V 的上游输入电压、以更早地检测到电源下降。

    监控器的输出可连接到 GPIO 或处理器的硬件定义的 nRESET 引脚、该引脚将触发关断序列。 这是许多 PMIC+处理器设计中相对常见的实现方案、而监控器已专门为此目的集成到许多 PMIC 中。 TPS65218D0使用 PFI 和 PFO 引脚、而 TPS65023B 使用 PWRFAIL_SNS 和 nPWRFAIL 引脚。

    谢谢、
    Brian