This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择 LDO

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: REG103, LP2989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723814/choose-ldo

主题中讨论的其他器件:REG103LP2989

你(们)好  

我想选择 LDO。

VIN=12V  VOUT=5V

我们通常用于轻负载应用、并关注精度。

我可以使用 REG103还是哪一个更好?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wei Hsin Chung、

    感谢您发送此信息。 我们的产品系列中有许多 LDO、因此我很乐意帮助您缩小选择范围。

    您提到、该 LDO 用于精度问题较高的轻负载情况。 您是否有这两种规格的目标规格? 具体而言是输出电流?

    此 LDO 将在您的应用中为什么供电? 为了确定是否也应该考虑任何其他规格、必须了解这一点。

    根据 REG103规范(12Vin、500mA 时为5Vout)、与 REG103相比、LP2989更适合。

    此致、

    Wilson