This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65720:请在数据表中解释这些 IQ 数字

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718087/tps65720-please-explain-these-iq-numbers-in-the-datasheet

器件型号:TPS65720
主题中讨论的其他器件:TPS65217TPS65218D0

这里有2个 IQ 数字...

1) 1) 36/45uA 数字表示 LDO1关闭。  仅 DCDC1

2) 2) 33/50uA 数字表示两者都打开。  其中13uA 是 LDO 的 IQ

所以... 如果启用了这两个功能,则典型值较低?  

此外、13uA 流入 VINLDO1…… BAT 引脚的33uA 总电流中是否未包括这一点?  如果是这样,那么不应该关闭 LDO1来节省13uA??

这里看起来有些问题、或者至少我不清楚。

谢谢- Daraius

Tenx 精度


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daraius、
    我已将您的问题转交给产品专家进行澄清。 您应该很快得到响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    这些数字对于我们正在设计的小型可穿戴产品而言非常重要。   

    Daraius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daraius、

    很抱歉、这条线似乎没有得到解答。

    令人困惑的规格原因是、DCDC1始终由 SYS 直接供电、而 LDO1可通过两种方式供电:
    VIN_LDO1可由 SYS 或 DCDC1供电。

    实际上、当 VINLDO1被禁用时、您应该节省大约13uA 的电流、并且当 DCDC1和 LDO1被启用时、将这两个值相加(典型值33+13 = 46uA、最大值50+18 = 68uA)。

    我唯一关心的问题是 IQ1 (顶线)和 IQ2 (顶线)都说只有 DCDC1在 PFM 模式下启用、并且声音相同。 我的理解是 IQ1规范意味着交流是电源、而 DCDC1是启用的、而 BAT 不消耗功率、而 IQ2意味着 BAT 是电源、不应用交流。 这将考虑3-5uA 的差分电流、因为当交流电是唯一的电源时、PowerPath 会消耗一些功率。

    我同意电流消耗似乎很高、但 PMIC 必须消耗一些电流以防止功耗、并能够在需要时唤醒系统。 即使是产品系列中的最新 PMIC、<10uA 的标称值也是一致的、用于运输/存储新产品的 IOFF 或 ISD 足以在许多便携式系统中实现~1年的存储期。 例如、TPS65217和 TPS65218D0的 IOFF 典型值都在5-6uA 左右。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian 的跟进。

    我成功地使用评估板获得了我需要的东西、并在它上进行了测量。

    仅供参考-所有数字均以 uA 为单位、由电池供电(~3.8V)

    由 VSYS 馈送的 LDO。

    -仅 DCDC1 32.3.
    - DCDC+LDO 55.8.
    -仅限 LDO 56.6.
    -两者均关闭(加电) 5.5.
    -两者均关闭(稍后) 14.

    这些值略高于我的预期、但在数据表的焊球中。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您确认 Daraius! 很有意思的是、"仅 LDO "值将略高于"DCDC+LDO"、除非调整了其他一些变量、但未列出。 另一方面、我同意此数据与数据表非常一致。