This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:使用串联电阻器实现 TL431阴极的最大输入电压。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723324/tl431-maximum-input-voltage-to-tl431-cathode-with-series-resistor

器件型号:TL431

您好!

我在电路中使用 TL431作为误差放大器、

阴极电流由50V 的转换器输出电压 通过8K 欧姆的串联电阻提供。

如果基准引脚上的电压低于2.5V (即 O/p 电压低于50V、例如48V)、TL431将不会根据 TL431方框图驱动输出晶体管。

如果出现上述情况、VKA 两端的电压将是多少。

据我所知、如果没有集电极电流、则 VKA 上会出现48V 的输出电压。对吗?

有关电路、请参阅随附的图片。

期待您的宝贵回复。

提前感谢。

P.Selvam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Selvam、

    TL431的阴极不能超过36V、因为这违反了绝对最大值。 在反馈电压低于2.5V 的条件下、TL431将超出最大绝对值 在这种情况下、集电极电流非常小、但仍然存在、因为内部放大器仍需要供电。

    此电路的目的是否只是用作显示电压是否高于或低于~51V 的隔离式比较器?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路的目的是否只是用作显示电压是否高于或低于~51V 的隔离式比较器?

    我将此电路用作隔离式转换器控制器的隔离式电压反馈。

    我怀疑 TL431是否可以通过钳位到最大 VKA =36V 的方式在上述条件下工作、否则会发生故障。

    如果 是这样、您是否有适用于50V 工作电压的并联电压基准 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Selvam。

    没有类似 TL431或'431的器件的工作电压高于36V。 这并不意味着您不能在隔离型反激式中使用 TL431。 这样做的解决方案是添加一个与 TL431串联的二极管以提供压降。 二极管的最小值必须为50V - 36V = 14V。

    以下外部链接显示了可使用的原理图示例。
    ac-dc.power.com/.../


    -Marcoo