This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:升级至 TPS65218D0以为 AM4377供电

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, AM4377, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723916/tps65218-upgrading-to-tps65218d0-for-powering-am4377

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件: AM4377

您好!

我有一款采用 AM4377处理器的产品、该处理器由 TPS65218电源管理芯片供电。 该芯 片现在处于 NRND 状态、建议改用 TPS65218D0、因为 TPS65218D0 "与比较器件具有相同的功能和引脚、但并不完全等效"。 我可以改用它(只需更新设计 BOM)、还是需要注意一些事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karol、

    "相同的功能和引脚..."类别 由 TI 根据所有产品的标准化规则进行选择。

    我可以100%肯定地说、TPS65218D0完全取代了 TPS65218 (-B1芯片版本)、而不会删除任何特性、并且建议所有客户尽快切换到-D0芯片版本。


    TPS65218数据表的修订历史记录部分中突出显示的大多数问题都通过新器件中的设计更改进行了物理修复。 请注意、数据表中的修订历史记录字母(-A 至-B、-B 至-C 等)仅与文献编号 SLDS206相关、与芯片修订版本无关。 TPS65218数据表的所有修订版本均与-B1器件相关、而"电气规格"部分(第11-20页)的大多数更改都与-B1器件的限制相关。

    TPS65218D0将解决两个数据表之间电气规格表不同的所有这些问题。 最佳示例是当 STRICT = 1b 时的电源正常容差的 VPG 值和 DCDC4转换器的 VIN_DCDC4输入电压软启动范围。

    谢谢、此致、
    Brian