This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27213:双向直流/直流转换器问题。

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27213, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719193/lm27213-bidirection-dc-dc-converter-question

器件型号:LM27213
主题中讨论的其他器件: LM5170

您好!

我有一位客户希望设计双向直流/直流转换器、并且对 LM27213器件的滞环电流控制感兴趣。 他们 有两个问题:

  1. 向芯片发送新的较低电压命令时、是允许反向并将电流从输出电容器中拉出并将其发送到输入电容器(将其变为升压转换器)的电感器电流 或者、输出是否只是随输出负载下降、直至达到新的命令电压?
  2. 它们希望覆盖 DAC 的 VID 输入。  能否通过将 STP_CPU#引脚连接到低电平并向 VSTP 引脚施加电压来设置输出电压?   

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我将向该器件的专家提出您的问题。

    此致

    Brani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我认为这不会影响您计划用作 双向转换器的方式。 查看专为此应用设计的 LM5170。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mathew:

    很抱歉耽误您的跟进、感谢您的回复。 客户表示不喜欢方向引脚必须由外部控制、控制器不能根据输出电压在拉电流和灌电流之间切换。 他们担心这将需要开发软件、这是医疗应用的一个漫长过程。

    您能想到能够自动处理此问题的任何设备吗? 我的另一个想法是可能使用比较器或监控器来控制方向引脚"模拟"?

    再次感谢、

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我不能想到支持这一点的部分。 是的、模拟方法可以正常工作。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、我将结束此过程并跟进客户。

    John