This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 LI、镍镉和镍氢双向无线电电池的 TI IC

Guru**** 2797725 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ2002, BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721732/ti-ic-for-li-nicd-and-nimh-two-way-radio-batteries

主题中讨论的其他器件:BQ2000BQ2002BQ25892

我们正在寻找能够检测 LI、NiCd 和 NiMH 双向无线电电池化学成分的 IC、其尺寸可高达5000mah。   我们希望重新设计1、2、3和6个充电座型号中提供的双向无线电电池充电器。 请参阅下面的链接。   我们使用交流和直流电源。   

我们需要 IC 为每种化学物质正确充电并达到100%容量。   

帮助?

www.impactcomms.com/universal-radio-chargers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    遗憾的是、TI 没有能够检测化学物质的 IC。 我们有用于锂离子或 Nixx 的电池充电 IC;但是、由于 Nixx 电池的终止方式非常不同、因此我们没有一个为这两种化学物质充电的充电器。 充电器将看到的最大直流功率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、您好、我需要问:DC。 您是否会考虑解决我们要做的事情? 每个充电器托架可能有一个 LI 和一个 Nixx、然后我们找到了一种方法来检查化学成分、然后确定我们在该特定情况下使用哪种 TI IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果您有单独的托架、我们可以为每个托架提供充电器。 您的直流电源是什么、5V、12V? 每种类型的电池中有多少节串联?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、它不是单独的托架、所以我们需要在充电之前弄清楚它是什么化学物质、然后让 TI IC (连接到每个托架的 nixx 或 LI IC)开始做它的事情。 我们最多可以有6个托架。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、我们是否可以使用下面 TI 白皮书中讨论的化学检测方法、然后根据该结果使用 TI 镍镉电池/镍氢电池 IC 或 TI 锂离子 IC -在这里、我们会为每个充电舱安装每个 IC 中的一个?
    方法:测量电池的阻抗计算及其开路电压(估计其充电状态),以确定是否为镍氢电池....
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、我们是否可以使用下面 TI 白皮书中讨论的化学检测方法、然后根据该结果使用 TI 镍镉电池/镍氢电池 IC 或 TI 锂离子 IC -在这里、我们会为每个充电舱安装每个 IC 中的一个?

    方法:测量电池的阻抗计算及其开路电压(估计其充电状态),以确定是否为镍氢电池.... www.ti.com/.../slap106.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    我没有看到过这个。 看起来很有希望。 是否有更详细的原理图? 您是否也会使用 MSP430来执行充电、而不是独立充电器? 您仍然可以使用我所在组的锂离子充电器之一、然后为具有 MSP430的 Nixx 添加额外的终端组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发送给您的 PDF 中的原理图是我到目前为止找到的所有内容。  我正在构想在1个机械车身中安装6个充电座、每个充电座具有:

    MSP430 -用于进行阻抗计算以及开路电压(估算其充电状态)以确定是否为 Nixx 电池、然后选择使用下面的 TI IC

    1. TI LI 充电器 IC

    TI NIxx 充电器 IC

    你怎么看?、 你能建议使用 TI 充电 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    这听起来很合理。 我想您可以使用一个锂离子充电器、然后使用 MSP430更改锂离子充电曲线、以包含用于 Nixx 终端的额外内容。 您的输入源电压是多少? 每种类型的串联电池数是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我做了一些研究、bq2000系列控制器 同时为 Nixx 和 LiIon 化学成分充电。 这个家庭已经很老了,但我们仍然支持。 我的想法是将锂离子充电器与 MSP430一起使用来改变其配置文件、这是基于以下应用手册: www.ti.com/.../slua843。 本应用手册中的算法专门用于 eCall、但您可以为您的应用开发类似的算法、并使用不同的锂离子充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、 输入源电压为10-12V、  因此我们将使用 MSP430进行化学检测、然后使用 bq2000对其 nixx 或 LI 进行充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者、我们是否在双向无线电电池充电器中为每个充电托架(最多六个托架)放置了一个 bq2000
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    bq2000进行了粗略化学检测、但使用锂离子充电曲线终止了 Nxx 化学物质。 为了实现最长使用寿命、建议使用负 dV 和峰值电压检测方法、此方法由 bq2002提供。 bq200x 系列非常旧、虽然我们确实支持它、但我建议改用性能更高的更新充电器。 遗憾的是、TI 没有采用首选终端方法的新型 Nixx 充电器。 如果您计划使用 MSP430进行检测、我建议使用 bq25892等锂离子充电器、然后使用 MSP430来改变端接配置文件。