This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:对文件 srec 进行编程

Guru**** 2867900 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ34Z100-G1, BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723107/bq34z100-g1-program-a-file-srec

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ34Z100BQSTUDIO

我使用 EV2300客户开发套件 VB 软件将 SREC 文件编程到 BQ78350等电量监测计中、如何使其适用于 BQ34Z100-G1?  ProgramFromSRec 函数是否仅在 SMBus 接口上工作?  如果是、我可以将 BQ34Z100连接到此接口并使用此功能吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Glyn、

    关于客户开发套件 VB 软件、以下附件是我们可以提供的支持:

    e2e.ti.com/.../4331.EV2300-Customer-Kit-_2800_1_2900_.zip

    中包含代码示例。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指的是 ActiveX 控件函数:-

    函数 ProgramFromSRec (文件名作为字符串)为整数
    ProgramFromSRec = Form1.Bq80xRW1.ProgramFromSRec (文件名)
    结束功能

    我想使用此函数将 SREC 文件加载到 BQ34Z100-G1中、但此函数是否仅在 SMBus 接口上工作? 如果是、如果我将 BQ34Z100-G1连接到 EV2300 SMBus 接口、它是否可以工作? 如果没有、如何自动将 SREC 文件加载到 BQ34Z100-G1中。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Glyn、

    上述链接的文档是为该特定代码包提供的所有支持。

    一种将 SREC 文件加载到 bq34z100-G1的过程自动化的较新方法是使用 bqStudio 并导出 DFFS 或 BQFS 文件(DFFS 包括数据存储器、BQFS 包括指令和数据存储器)。 使用 bqStudio 导出 SREC 时、还应导出 DFFS 和/或 BQFS。 DFFS 的格式为助记符、后跟十六进制、用于对器件进行编程的必要 I2C 命令。

    DFFS 和 BQFS 文件格式的说明以及示例 C 代码在 以下位置提供:www.ti.com/.../slua801.pdf

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是、旧代码是仅将 SREC 文件写入 SMBus 接口上的监测计、还是在监测计连接到 I2C 接口时也可以工作? 请看一下旧代码、然后为我回答这个问题。 BQstudio 是否有任何可用于写入这些文件的 ActiveX 控件? 如果我可以下载示例软件、比如我可以使用的旧代码、而不是自己编写驱动程序、那会很有帮助。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Glyn、
    可以、您可以使用 I2C 接口对.srec 文件进行编程、但我们没有示例代码。
    Bryan 提到的替代办法可能更容易。 您可以使用 bqStudio 中的 Golden Image 插件导出.bq.fs 或.df.fs 文件、然后按照以下应用手册 中的示例解析该文件:www.ti.com/.../slua801.pdf