This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3241:可调输出电压

Guru**** 2924090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3241, LM3281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723669/lm3241-adjustable-output-voltage

器件型号:LM3241
主题中讨论的其他器件: LM3281

大家好、

我知道 LM3241的输出电压可由 VCON 引脚设置。
我认为  不可能通过 FB 引脚上的电阻分压器进行设置。
我的独立是否正确?

问题的背景是、我客户的系统中没有 DAC 和另一个稳定的电源、因此、如果有问题、我想问一下。
我的客户希望将输出电压调整为3.3V 左右、这种情况下需要支持250mA 的更小解决方案。
注意) LM3281 (固定3.3V)不能被调整。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此问题通知专家。 请在2018年9月4日之前回复。

    谢谢、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅丽塔

    VCON 引脚是一个简单的高阻抗输入。 您可以使用 DAC、电源或从电阻分压器分压的电压来控制 VCON 引脚上的输出电压。

    此致、
    Aaron