This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:不使用 SPI 命令将#39转换为 LPM0?

Guru**** 2924180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720911/tps65311-q1-alternative-transition-s-to-lpm0-not-using-a-spi-command

器件型号:TPS65311-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

团队、

将 TPS65311转换为 LMP0模式而无需通过 SPI 进行写入的建议方法是什么? 我们正在尝试使用 tcan1043的抑制引脚来关闭 PMIC。 我可以看到、我可以引入 WD 复位来使误差计数器递增、从而在7个计数后最终转换到 LMP0。 这是可行的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julio、

    根据数据表第8.3.10节、进入 LPM0的唯一推荐方法是通过 SPI;但是、如果错误计数器(EC)达到传输至 LPM0的连续复位事件数量(NRES = 7)、那么它将转换至 LPM0、这是正确的。

    我也在我们的专家中走了一走,但他现在已经不在办公室了。 我认为这种方法的最大缺点是很难区分有意转换到 LPM0和由于错误导致的转换、因为在这两种情况下都将设置 EC_of。 只要这不是问题、我就看不到任何主要缺点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    如 Kevin 所述、进入 LPM0模式的唯一干净方法是通过 SPI 命令。 使用看门狗(WD)脉冲禁用选项会在 WD 信号被移除后、器件进入 LPM0模式需要~ 2秒、我认为这是相当长的时间。 此外、这种方法还会导致设置 EC_of。 但是、如果客户可以接受、这可能是另一种选择。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不喜欢看门狗选项。 使用 VIN、VIN_PROT 或 VSENSE 引脚对 PMIC 断电或保持低功耗模式是否有其他方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、

    我知道 Murthy 通过电子邮件与 Julio 合作、如果您有其他问题、请告知我们。