This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:未使用的电池连接必须是怎样的?

Guru**** 2496545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, TIDA-00792, BQ76930, BQ78350-R1, TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723899/bq76930-how-the-unused-cell-connection-must-be

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ76200TIDA-00792BQ78350-R1TIDA-00449


这是否意味着对于第14节电池,J5连接器上的针脚2和3必须缩短?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    没错。 您是否将 EVM 用于此器件? EVM 用户指南的第6.4节提供了一些有关如何配置未使用的电池的说明。
    www.ti.com/.../slvu925b.pdf

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我尝试"混合"TIDA-00792和 TIDA-00449以获得我想要的结果(BQ76930+BQ78350-R1+BQ76200)、但我使用的是8S5P 电池组、因此我必须将方案从10节电池设置为8节电池、并能够在以后需要时连接10节电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、我明白了。 请告诉我我为您提供的信息是否能解决您的问题。 如果是、请单击绿色的"已解决"按钮。

    谢谢!
    Matt