This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 TEA18363T 替代产品

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722903/tea18363t-alternative-needed

主题中讨论的其他器件:UCC28740UCC28780

您好!

我正在尝试启动 TEA18363T (NXP)。

哪一个是最佳选择?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincenzo、

    TEA18363T 是一款功率高达75W 的反激式控制器。 您在中所布置的小组可以执行 Fly-Buck、但通常功耗更低。 我们将推出反激式器件、但功率为~10W。 您将在大功率控制器组中更幸运。 我会将您的帖子移至他们的团队。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    TEA18363T 似乎是具有集成高电压启动功能的准谐振反激式转换器。 TI 提供的最接近的控制器是 UCC28740。 UCC28740还提供频率抖动、以实现更好的 EMI 性能和欠压保护。

    如果效率是客户的主要考虑因素、那么我将介绍 UCC28780、它是一款有源钳位反激式控制器、能够实现比 QR 反激式转换器更高的功率密度和效率。

    此致、
    本·洛夫