This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反相直流/直流转换器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63710, TINA-TI, LM5160, LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723581/inverting-dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:TPS63710TINA-TILM5160LMR33620

您好!

我需要具有以下(主要)要求的负电源:

输入电压:11至13V

输出电压:-7.5V @ 1A

我还需要尽可能好的负载瞬态、因为要提供的电路需要低噪声(注意:由于热管理问题、我尝试避免使用 LDO)。

我看到了三种备选方案:

1-"经典逆变器"-与 TPS63710类似

2-反相 SEPIC (Cuk?)

3 -使用降压控制器的逆变器。

在 TI 的产品系列中、我认为最好的选择是上面的#3。 那么、对于这个电源、您建议使用什么器件、我可以使用 TINA-TI 进行仿真、或者具有合适的 PSpice 模型?

提前通知 Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 11至13V 和 VOUT -7.5V 意味着稳压器上的总电压最高可达20.5V (瞬态电压更多)。

    快速瞬态响应意味着您可能需要 COT (恒定导通时间)转换器/控制器。 但是、如果您需要恒定频率、则应进入电流模式。

    对于 COT、我建议使用 LM5160。

    对于电流模式、我建议使用 LMR33620。

    您可以细分 我们的其余器件 以缩小您的需求。

    我相信所有这些器件都具有 Spice 模型、并且所有/大多数都启用了 WEBENCH。

    这是 一个有关使用降压转换器设计反相电源的很好的应用手册。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    只需评论一下"经典"逆变器 TPS63710。 虽然这是一款专用的反相器件、但其拓扑/架构极具创新性和独特性。 下面是我所做的视频培训、其中对其中的一些内容进行了解释: training.ti.com/webinar-inverting-buck-topology

    遗憾的是、如果您确实需要-7.5V 的输出电压、TPS63710将不适用。 但是、如果您需要低于-5.5V 的电压、TPS63710可提供噪声极低的电压轨、而无需 LDO 即可进行清理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、非常感谢。 我正在查看它们。 感谢您提供应用手册中的提示。 这在让我使用功率级设计器工具时特别有用。 我是按照 SLVA721a 进行"手工"(即 Excel)计算的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chris。

    我正在查看 TPS63710在我的设计中的另一个电源轨:)。