This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS51220A:为什么 PSpice 模型引脚输出不同。

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723344/tina-spice-tps51220a-why-pspice-model-pin-out-is-different

器件型号:TPS51220A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我是否可以帮您了解 TPS51225A pSPICE 模型引脚分配为何与数据表中的引脚分配不同? 此模型是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我运行 PSpice 模型、没问题。 您可以参考仿真。

    我将询问我们的模型团队  引脚编号不同的原因。

    此致、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、
    感谢你的帮助。
    TPS51225A 器件具有不同的控制模式(DCAP/电流模式)、这是由 FUNC 引脚控制的。 但该模型没有该引脚。 此模型是否支持不同的控制模式? 或者该模型的默认控制模式是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    该模型仅支持电流模式、 不支持 DCAP 模式。 默认控制模式是电流模式。

    请参阅应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、
    感谢你的帮助。
    还有一个问题、该 PSpice 模型是否支持波特图仿真? 如果不能、我是否可以帮助您了解是否有其他方法可以获取模型、从而对波特图进行仿真?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    平均模型 可以支持下图所示的波特图仿真。

    您可以在 TI.com 中下载该模型。