This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813:解释什么是灰度窗口?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723280/tps3813-explain-what-is-grey-window

器件型号:TPS3813

我想知道 TPS3813看门狗计时器 IC 的工作情况。

在研究过程中、我对灰度窗口有一些疑问、脉冲 WDI 应该不会触发复位。

  1. 请解释 tps3813数据表第7页图1时序图中显示的灰色窗口的作用(以及如何计算)。
  2. 此外、我想知道我们是否在灰色窗口中获得多个脉冲、复位引脚将被激活? 如果没有、请解释图中所示的内容。

此致<

Zeeshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zeeshan、

    灰色窗口表示"下窗口框架"、它是使用第8.5.3节中的表4计算的。如果您使用电容器对窗口框架进行编程、则必须先使用第8.5.2节计算窗口框架、然后使用表4查找下窗口框架。 如果使用出厂配置(无编程电容器)、则使用第8.5.1节中的表2查找窗口帧和下窗口帧。 我所指的部分来自 TPS3813商用数据表:

    www.ti.com/.../tps3813.pdf

    2.下窗框表示脉冲无法到达的最短时间。 如果脉冲在下窗口帧之前到达、则会发生复位。 只有在第一个脉冲上、没有较低的窗口。 第一个脉冲到达后、下窗口帧开始。

    如果您有进一步的问题或任何不清楚的问题、请告诉我。 谢谢。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    我得到了澄清。

    非常感谢。

    此致、

    Zeeshan