This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2410:在输出变化期间不会出现无缝压降。

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2410, TPS2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715878/tps2410-without-seamless-voltage-drop-during-output-changing

器件型号:TPS2410
主题中讨论的其他器件: TPS2412

大家好

如果我们问 TPS2410、您会介意吗?

数据表 P15显示了图13。 输入电源总线的 ORing 示例。
我们的客户 希望在 输出变化期间不会出现无缝压降的情况下对其进行配置。
那么、是否可以使用 TPS2410进行配置?

我们客户的条件如下:
-主电源:12V
-辅助电源:12V 或小于12V
负载:1.5A

如果 TPS2410 未意识到客户的构造、您能告诉我们推荐的器件吗?

我们需要您的帮助。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    是的、任一 TPS2412都是 ORing 12V 电源的理想器件。
    对于1.5A 应用、请选择具有5m Ω(或6m Ω) FET 的 MOSFET。

    对于12V ORing 应用、请参阅数据表的应用部分9。

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们

    Rds、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari San

    非常感谢您的回复。
    以防万一、我们希望确认一点。
    如果使用两个 PFET 发生电压变化、则有一个小的关断项。
    因此、我们认为它在短时间内发生压降。
    图11显示了 PFET 和二极管配置。  

    客户希望使用两个 无缝 FET 实现 ORing 电路。
    是否可以 使用两个 FET 和 TPS2412进行配置?
    如果不可能、我们将不得不考虑图11配置。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Hirotaka Matsumoto、

    更确切地说、您是指 NFET 或 PFET。 此处未使用 PFET。

    关于将两个 FET 与 TPS2412配合使用:
    您是否要将两个背靠背 FET 与 TPS2412配合使用,如 TPS2410数据表第22页图18所示,双向阻断?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari San

    感谢您的回复!

    您是否要将两个背靠背 FET 与 TPS2412配合使用 ,如 TPS2410 数据表第22页图18所示,双向阻断?
    ->我们希望使用配置 “图20”。 P MOSFET 电路"。

    此致、

    大田松本


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka Soan、您好!

    请注意、在图20中。 P MOSFET 电路、输入1路径上的 MOSFET 为 PFET、输入2路径上的 MOSFET 为 NFET。
    它适用于子电源始终小于12V (输入2)的应用。

    当主电源和副电源均为12V 时、只有副电源才会打开、直到副电源低于一个体二极管压降(0.5V)至11.5)、然后主电源将打开。

    接下来、当子电源电压超过12V 时、输入1 PFET 将不会关闭、并且将存在从输入2到输入1的反向电流。
    如果这对于应用是可以接受的、那么在这种使用中就不再存在问题了。

    此致、
    Kari。