This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:驱动两个 RGB LED

Guru**** 2946710 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5562, LP5523, LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720397/lp5562-driving-two-rgb-leds

器件型号:LP5562
主题中讨论的其他器件: LP5523、 LP5569

您好!

正如标题所述、是否可以从 LP5562驱动两个 LED? 由于 尺寸限制、我只是不想使用像 LP5523这样更大的芯片。 RGB LED 的每个通道平均消耗约8mA 的电流。 由于 LP5562在每个通道上的灌电流高达25mA、因此应该没有问题、但双校验不会受到影响。 (请参阅随附的原理图以供参考)

第二个问题: 如果我使用 LP5523并单独驱动每个 LED、效率是否会更好(由于峰值效率(%))?  

此致、

DEN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、您可以在一个通道中连接两个 LED、但这两个 LED 将同时打开/关闭。 如果您不需要单独控制两个 LED、则没问题。
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rosley、

    我有另一个关于同一主题的问题。

    我知道当您并联连接 LED 时、总是会出现问题。 其中一个 LED 消耗的电流可能比另一个 LED 稍大、然后变得更热、消耗的电流甚至更多、直到其自身发热。 然后它传播到其他 LED。

    我还知道、有一个 AWAI 可以通过电流源来防止这种情况、并且我们这里有一个由 PWM 控制的电流源(或灌电流)、因此我应该如何设置它(或者、即使我可以也不可以?) 以便 LED 都能正常工作?

    此致、
    DEN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DEN、
    我不知道如何使用电流源来防止电流失衡。 您能否附上一个 SCH 来解释您的想法?
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rosley、

    我想我把它与电流镜解决方案相混淆、因为我没有空间用于其他组件、所以我不想使用该解决方案。 因此、目前似乎只有两种解决方案、要么采用具有更多可用引脚的 IC、要么将 LED 串联。 但是、不可能使用具有一个阳极的 RGB LED 来实现它、即我只有一个解决方案、而是采用具有多个引脚的 IC。 我正在研究 LP5569、因为它具有最低的 IQ、除此之外、它们看起来都是相似的。  

    此致、
    DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、事实证明、我必须使用两个 LP5562 IC。 因此,我有两个问题:  

    1 - I2C 地址选择引脚应连接至 GND 或 VCC。 对于 VCC、您是否需要上拉电阻器?

    2 -我不想使用 uVias、因此我设置了地址选择引脚、以便可以通过在我的情况下设置为 GND 的 CLK_32K 扇出 ADDR_SEL0 (引脚 B2)。 (参见附件)。 通过这种方式、B3、B2和 A3均连接到 GND。 应该可以、但我仍然想再次检查是否不会出现任何信号完整性问题、因为现在所有信号都通过 A3输出、A3是一个 CLK 信号。  


    此致、
    DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DEN、
    每个 I2C 引脚都需要一个上拉电阻器。
    2.我认为可以这样连接它。
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rosley:

    我不是在问 I2C 接口本身。 请阅读句子! 我连接到 VCC 的地址引脚是否需要串联电阻器?是否可以将其连接到 VCC? (更改 IC 的地址)。

    此致、

    DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉造成误解。 如果您将引脚连接到 VCC、则无需电阻器、只需直接连接即可。
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利