This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:V7V 引脚上无电压

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723418/tps65261-no-voltage-at-v7v-pin

器件型号:TPS65261

大家好、我遇到了同样的问题、但是我使用 MODE、EN1、EN2和 EN3进行定序启动。

我将 MODE、EN1和 EN2连接到 V7V、将 EN3连接到另一个电源的电源正常。

目的是使用 V7V 为复位线路上的上拉电阻器供电、该线路在电压锁定时监控 VDIV 输入电压。 如果 VIN 超过 VDIV 阈值、则该复位应为高电平、然后应启用另一个稳压器的使能线路、该稳压器进而控制 EN3。 这意味着另一个稳压 器首先启动、然后启用 EN3、从数据表中的8.3.5.2开始该序列。

不过、如果 V7V 不启动并跟踪 VIN、则系统将无法正常工作。  

如何使用所需的相位启动模式并在 VIN 上启动 V7V?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    只要 VIN 超过 UVLO、V7V 引脚上就应该有~6.3V 的电压。 您是否尝试测试过另一个 TPS65261?

    您可以在此处发布原理图、还是通过电子邮件将其发送给我? 我的电子邮件地址:sam.zhang@ti.com

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回答。 我今天早些时候已向您发送了包含相关原理图的电子邮件。

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven

    建议悬空 EN1或 EN2引脚、然后再次执行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、这会改变启动顺序、使输入悬空是一个糟糕的想法。

    EN1、EN2、EN3和 MODE 引脚是否具有内部上拉或下拉电阻器? 无论采用哪种方式、外部连接都不应起作用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Steven

    EN1和 EN2具有上拉电流、它们将在 Vin 上电时被上拉为高电平、因此它不会更改启动序列。
    您是否曾对其进行过测试?