This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 移动充电

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721043/mobile-charging

尊敬的先生:

我想使用汽车 Rickshaw 的电池为 Android 手机充电、该电池通常为12伏。 是否有任何可用的参考设计?

此致、
Manoj Hiwarkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、

    您是不是要使用12V 自动 Rickshaw 电池作为为手机充电的输入源? 充电器 IC 已经在手机内部进行设计、您的手机无需进行设计工作。 我不确定您所指的是哪种参考设计。 请澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确的、我希望使用 12V 自动 Rickshaw 电池作为为手机充电的输入源。 如果手机内已经设计了充电器 IC、不需要任何保护电路、还可以吗?  我可以将12伏电压直接馈送到手机吗? 如果没有、请为此建议一个合适的稳压器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、

    从充电的角度来看、如果您有一个连接器将12V 电压馈入手机、则手机不会充电。 充电器和手机电池具有保护功能。 您希望防止电池12V 输出短路并添加保护电路、例如允许所需电流的保险丝。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我可以从哪里获得短路保护电路。