This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:多电压问题

Guru**** 2496305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719714/bq25703aevm-732-multi-voltage-question

器件型号:BQ25703AEVM-732
主题中讨论的其他器件:BQ25703A

该产品似乎可以处理多种电压。
输入电压范围:3.5V 至24V
OTG 电压4.48V 至20.8V。
电池电压1S 至4S。
系统电压1.024V ~ 16.128V。

我认为1和2是专用的、对吧?

系统电压是否设置为最小系统电压(0x0C)?

您能否设置以下情况?
A. 2S (最大充电电压8.0V)& MinSYS 电压= 10V & J 1输入8V
B. 2S (最大充电电压8.0V)& MINSYS 电压= 10V & OTG = 20V
C. 4S (最大充电电压16.0V)& MinSYS 电压= 14V & OTG 20V

为了执行软件复位、0x6000被写入0x34。
即使关闭了 AUTO_WAKEUP_EN、也不会变为启用。
为什么?

充电电流寄存器(0x02、03)等两个字节寄存器是否可以一次写入一个字节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G2K:

    BQ25703A 是一款具有宽输入和输出范围的降压/升压充电器。

    最小系统电压设置为1.024V~16.128V。  充电电压设置范围为1.024V~19.2V。 在哪里可以找到"系统电压1.024V ~ 16.128V"?

      最小系统电压设置 I2C 地址为 0x0D 和0x0C。 充电电压或 设置 I2C 地址的最大系统电压为0x05和0x04。
     情况 A 和 B、最大充电电压低于 minSysVoltage 设置、充电电流被钳位在384mA。 您可能不想在充电启用时执行此操作。
    8V 输入和20V OTG 适用于 BQ25703A。
     在主机能够使用充电器设置充电电流或电压后、自动唤醒功能将处于非活动状态。 因此、这就是它未复位的原因。
    是的。 充电电流寄存器(0x02、03)等两个字节寄存器一次写入一个字节。 但是、两个写入命令必须 在一个看门狗定时器内完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我知道。
    系统电压不能自由固定。

    案例 A 和 B、
    最小系统电压>电池
    在 LDO 模式下(充电缓慢)
    最小系统电压<Battery
    系统电压与电池相同、可以快速充电。

    还将情况 D 定义如下。
     "2 S (最大充电电压8.0V)& MinSYS 电压= 10V & OTG = 20V "
    但如果是电池、系统电压无法升压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的理解是正确的。 系统电压无法升压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  

    我明白了。