This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:适合12V 平面

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51120, TPS54531, LM5176
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723438/tps54531-suitability-for-12v-plane

器件型号:TPS54531
主题中讨论的其他器件:TPS51120LM5176

晚上好。

我的4层 PCB 具有3V3、5V 和12V 电源轨、它们将在 PWR 平面(第3层)上组织为各种多边形。 电路板的输入源为7-27VDC、它在 TPS51120双路降压控制器之前经过 EMI 滤波器级、以产生3V3和5V 电源轨。 我想12V 电压轨可以直接从7-27VDC 输入进行调节、也可以从3V3/5V 电源中的任何一个进行升压。 第一个问题(来自新手)、是否建议/建议使用降压/升压拓扑或升压(来自3V3或5V)拓扑来生成12V 电压轨? 12V 电压轨将用于以下应用:

  1. 精密电压基准 IC 的电源
  2. 显示屏背光 LED 的电源
  3. 通用12V 插座电源

我预计12V 电压轨的电流将上升5安培(最大值)。 如果推荐/建议使用降压/升压拓扑、TPS54531是否是合适的 IC?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPS54531是一款降压 IC、可将高电压转换为低电压、不适用于您的情况。 我将把您的问题转交给 Buck-Boost 团队以解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您需要使用降压/升压转换器从7V~27V 输入生成稳定的12V 输出、我建议使用 LM5176。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您对 Neal 和 Jasper 的意见。 如果我要寻找升压解决方案而不是使用5V 平面、您会推荐哪种升压转换器? 考虑到可用的3V3和5V 平面、似乎没有必要使用降压/升压解决方案...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jars121、

    您是指5V 至12V 的升压解决方案吗? 12V 输出电流是5A? 这意味着60W 输出功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    没关系、我想我会一直选择 LM5176。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jars121、

    好的。 我在问题得到解决时关闭了主题。