This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS659037:TPS6590378和 TPS6590379之间的差异

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723506/faq-tps659037-the-difference-between-tps6590378-and-tps6590379

器件型号:TPS659037

您好、先生:

    TPS6590378和 TPS6590379之间的区别是什么、我  看不到与规格有什么区别。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本用户指南 www.ti.com/.../sliu011介绍了 TPS6590378和 TPS6590379之间的差异

    总之:

    TPS6590378:用于 AM572x EVM、处理器电源轨 DSPEVE、GPU 和 IVA 均由同一4A 电源轨供电、并提供2个额外的电源轨

    TPS6590379:用于 AM572x IDK 套件中、处理器电源轨 DSPEVE、GPU 和 IVA 均由单独的电源轨供电、以实现更高的电流能力

    这两款器件均支持 AM572x、AM574x 和 AM571x 处理器。 它们还支持1.35V/1.5V DDR 和3.3V/1.8V VIO。

    有关这两种器件配置的更详细说明、请参阅用户指南中的图表。

    谢谢、
    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nastasha:
    非常感谢