请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 主题中讨论的其他器件: BQ25710
我有一些问题要问你;
LM5175是否支持1s 电池、也就是说、LM5175输入 电压为 dc19V、 输出电压为4.2V、 输出平均电流限制为3.5A。这一预测、我们发现充电 电流应 约为2A 时、 LM5175无法将 充电 电流保持在2A、 这次 充电 电流高达4A。 请帮助我 分析这些问题,谢谢!
2. bq25710是否与 lm5175有相同的问题,您能否分析 LM5175和 bq25710之间的差异, 谢谢!