This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175是否支持1s 电池,输入电压为 dc19V,输出电压为4.2V,输出平均电流限制为3.5A

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723357/lm5175-does-the-lm5175-support-1s-cell-input-voltage-is-dc19v-output-voltage-is-4-2v-the-output-average-current-limiting-is-3-5a

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: BQ25710

我有一些问题要问你;

LM5175是否支持1s 电池、也就是说、LM5175输入 电压为 dc19V、 输出电压为4.2V、 输出平均电流限制为3.5A。这一预测、我们发现充电 电流应  约为2A 时、  LM5175无法将  充电 电流保持在2A、 这次  充电 电流高达4A。  请帮助我 分析这些问题,谢谢!

2. bq25710是否与 lm5175有相同的问题,您能否分析  LM5175和 bq25710之间的差异, 谢谢!

  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发布原理图。 还要确认一下、

    输入电压:19V
    输出电压设置:4.2V
    Iout 平均电流限制= 3.5A

    如果您希望将充电电流限制为2A、则应将 IOUT 平均输出电流限制设置为2A。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、我想说、当电池几乎充满电时、IOUT 应从3.5A 变为弱电、当 IOUT 应为2A 时、电流无法保持、电流高达4A、大于3.5A。