This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138输出调节

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722665/ucd3138-ucd3138-output-regulation

器件型号:UCD3138

您好!

我们将 UCD3138A 用于直流/直流正向转换器的其中一个项目、以便为12V 电池充电。 我们使转换器运行良好、但是、在无负载时的调节不起作用、这意味着输出电压保持高达16.5V (设定点为14.2V)。 满负载(10A)时的输出调节性能很好、但在空载或轻负载时并非如此。 我们非常感谢您的任何帮助。  此外、我们从 UCD3138HSFBEVM 评估板的代码开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不是很熟悉 HSFB 转换器、但通常如果它在轻负载或无负载时过压、则会使 FET 导通时间保持为零。 它可以是滤波器上的最小钳位值高于零的设置、也可以是 DPWM 中的最小导通时间设置。 如果您使用峰值电流模式、则感应电流与比较器和逻辑关闭 DPWM 之间的最短时间。 如果您使用平均电流模式、电流测量偏移可能会导致问题。

    假设您使用电压模式、我将开始查看滤波器钳位和输出、以确保它变为零、然后查看 DPWM 波形以查看它是否变为零。 如果没有、请查看 DPWM 上的最小脉冲宽度设置以及滤波器上的各种低钳位、以查看它们是否会影响其他因素。

    如果您需要最小脉冲宽度、则需要使用突发模式来对其进行补偿。 突发模式是 UCD 的硬件/固件功能、可在较短的时间内在轻负载时完全关闭整个 DPWM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:
    非常感谢您的详细回答。 我们已在代码中实现了降压模式、但它无法正常工作。 我们已将输出滤波器限制为最小3%占空比和最大50%占空比。 在空载时、PWM 占空比保持在3%且不发生变化、输出电压持续上升。 通过查看 DPWM0Regs.DPWMILTERDUTIREAD.ALL、我们可以看到、当占空比为3%时、空载时为1200。 周期为40000 (10us)。 此外、突发模式在代码中配置如下、并在主循环中调用以进行初始化:

    LoopMuxRegs.LLCTRL.bit.LL.EN=1;
    LoopMuxRegs.LLENTHRESH.bit.TLUG_ON_THRESh=2000;
    LoopMuxRegs.LLENTHRESH.bit.TLUG_ON_THRESh=1000;

    但是、降压模式无法正常工作、PWM 在无负载时保持3%占空比。 您能不能告诉我们我们在这里缺少什么? 提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要以希望突发模式开启的较高电流关闭同步整流器。

    您还需要写入以关闭阈值。 您只显示两个写入以打开。

    请勿使用固定导通时间模式。

    您将需要调整阈值。 如果 VIN 有很大变化、您将需要多个值、具体取决于 Vin

    如果您查看 HSFB EVM 代码、您应该能够看到一个很好的示例。