This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:PMIC 随机关闭修订版 B1。

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723101/tps65218-pmic-shutdowns-randomly-rev-b1

器件型号:TPS65218

尊敬的朋友:

我们在定制板中使用了 TPS65218 B1。

我面临的问题是 PMIC 随机关断(所有电源轨都关闭)。  

请指导我如何进行调试并找到关闭的实际原因。

我已验证每个电压轨的电流远低于限制。

VIN 为+5V

您能给我发送修订版 D0的 PCN 吗?

我已经使用 I2C 解除屏蔽了所有中断。 现在、在 INTA 引脚上、当 PMIC 产生如 PB 被按下或任何故障时、我将获得脉冲。

现在、我要读取 PMIC 状态寄存器、并在发生任何事件中断时在控制台上打印、以便在关断之前知道生成了哪个事件。

任何人都曾做过这件事、或指导我如何做这件事。

谢谢

Chetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chetan、

    您肯定会在其中一个直流/直流轨或 LDO 上遇到故障。

    TPS65218的过压和欠压容差非常严格。 如果您使用的是 TPS65218 B1器件、则 DCDC4更有可能导致此问题。

    唯一的调试方法是在上电序列期间使用示波器来监控电压轨、并确定是哪个 DCDCx 轨(或 LDO1)导致 PGOOD 变为低电平。 您需要触发示波器以捕获 PGOOD 的下降沿、并测量纹波电压以验证哪个 DCDCx 轨超出容差。 要查看纹波测量、您可以使用直流耦合、将探头通道的偏移设置为等于 DCDCx 输出电压、并将垂直刻度设置为20mV/div。 然后、您可以将示波器的光标设置为 DCDCx 轨的上限(OV)和下限(UV 或 PG)。 例如、DCDC1 = 1.1V +/- 3%

    一般来说、向电源轨添加更多电容将平缓输出电压(减少纹波)、并且 DCDC1-4在转换器输出端的最大工作电容为100uF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian 的快速回答。

    我在此附上了 DCDC4的范围,如建议....

    已经有47uF 电容器、我已经添加了另一个47uF 并联电容器。

    此外、我已将 L4A 上的220pF 电容器接地(陶瓷-非 SMD)。

    但纹波差异不大。

    我连接的电感器为2.2uH。

    我接下来可以做些什么来进一步改进它?

    除此之外、请将 B1至 D0修订版本修订历史记录中的更改发送给我。

    谢谢

    Chetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian

    我忘记了提到所连接的波形是 DCDC3、示波器处于交流耦合模式...

    谢谢
    Chetan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    e2e.ti.com/.../2466468

    在上面的线程中、问题的解决方案是减小 DCDC4输出端的电容器。

    请确认解决方案。


    谢谢
    Chetan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chetan、

    您提供的链接与 DCDC4上的电容过大有关。 如果您担心 DCDC4上的电容过大、则应移除输出端的(47uF)大容量电容。 我可以确认这是解决与电容过大相关问题的正确方法。

    有其他针对 DCDC4超出容差的权变措施、这些权变措施仅适用于 TPS65218 -B1器件。

    如果您订购 TPS65218D0样片并在系统中进行测试、则不需要任何权变措施。 DCDC4上的大多数问题与-B1芯片相关、并在-D0芯片中解决。 这是释放-D0的主要原因、现在将-B1标记为 NRND。

    但是、即使在-D0器件上、最大输出电容也不会改变、并且仍然为100uF。 不过、测试-D0器件将减少此问题中的变量数量、建议尽快进行切换。



    谢谢、
    Brian