This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找 LDO 解决方案输入电压:1.5V/V 输出电压:1V/Iout:6A

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723572/look-for-ldo-solution-vin-1-5v-vout-1v-iout-6a

大家好、

我的客户正在寻找 LDO。

输入电压:1.5V

输出电压:1V

输出电流:6A

输出纹波低于2%

您能帮助为我的客户推荐解决方案吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiffany、

    我们没有用于6A 电流的单芯片解决方案以及您所需的电压轨;但是、我们有几个 TI 参考设计讨论了使用几个 LDO 通过电流共享满足电流要求的方法:

    非常尊重、

    Ryan