This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51100:TPS51100 Vin 电压规格

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723566/tps51100-tps51100-vin-voltage-spec

器件型号:TPS51100

有人对 Vin 上电压规格非常严格的原因有任何见解吗?  它为4.75V 至5.25V。    方框图表示它用于控制电路。  在我的应用中、S3和 S5硬绑定到 Vin。

我有一款使用此器件的传统产品、在实验中的某些非常罕见的条件下、可在输入电压上看到4.5V 电压。  发生这种情况时、TPS51100似乎不会以任何方式出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    VIN UVLO 的最大值为 4V。  当输入电压高于4V 时、此部件应该工作。

    但是、如果 Vin 低于4.75V、 则不能保证所有器 件都符合数据表上的所有规格。

    谢谢