This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:这是我的第二个 EV2400死机。

Guru**** 2928860 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, EV2400, BQSTUDIO, TPS2113A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722142/ev2400-this-is-my-2nd-ev2400-dead

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQSTUDIOTPS2113A

在 BQ76940评估板中发生意外短路(EV2400上未发生短路)后、第一个 EV2400停止工作。

断开/连接 USB 电缆后、第二个停止工作。

我检查我的接地、我无法测量任何接地环路。 我在工作台上使用多个接口、我从未遇到过这样的问题。

我发现有几个人在以前的帖子中报告了非常类似的问题。

由于我在这些工具上花费了大量资金(207.00 x 2美元+评估板260.00美元)、我想知道:

1.是否有任何方法可以更换或维修此装置(EV2400)?

2.将来我有没有办法可以避免这个问题?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    至于死机设备、您能给我发送一个指向帖子的链接吗? 我不知道 EV2400正在"设计"。  我唯一知道的例子是在电路板上看到损坏(U9和/或 U14中的大孔)后发生 EV2400故障。

    通常、"广告"帖子与驱动程序问题相关。

    对于 USB 电缆的连接/断开、请检查您的设备管理器以查看是否存在未知设备。

    请在以下位置下载固件更新程序 :http://www.ti.com/lit/zip/sluc578 、该文件位于 EV2400器件页面: http://www.ti.com/tool/ev2400上

    安装固件更新程序(不要从 zip 存档文件运行)。

    1.假设没有物理损坏、打开设备并连接下面所示的跳线、将 USB 电缆插入 EV2400和 PC、然后拔下跳线。  现在使用-s 标志执行固件安装程序(使用命令行并确保在管理模式下)。  3个 LED 应亮起、PC 扬声器上应播放"USB 设备连接声音"。

    2.不确定问题是什么。  让我们尝试执行上述步骤、以确定根本原因。

    如果错误仍然存在、请向我发送您设置的图片、并检查您的 EV2400是否存在短路可能导致的任何损坏。  请发送任何可能的调试信息、例如 windows 版本、bqstudio 版本等...  另请描述 EV2400的状态。  通过 USB 连接设备时、您能否听到 Windows 系统发出的连接/枚举声音?  EV2400上的 LED 是否亮起? 您在另一个电路板上短路了什么?

    此致、

    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、  

    感谢您的回答。

    这里有一些与 EVM2400问题(与我的相似)相关的链接:

    让我们重点关注在 USB 连接后停止工作的装置(无短路)。 该单元显示以下错误:

    同时、U8变得非常热、3个 LED 熄灭。

    下面是我的设置图片:

    此时、我无法向您发送任何 bqStudio 调试信息、因为我没有通信。

    我认为关键点是 U8、它变得非常热。

    如果您需要任何其他信息、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jorge、

    请尝试使用 EV2400 (在已测试的计算机插入时)测量 USB 连接器接地端与负载接地端之间的电压。 请确定是否存在接地环路问题。

    如果您怀疑问题是接地回路、请使用在测试期间未连接到电池充电器的笔记本电脑(使用正常工作的 EV2400)来隔离计算机。

    另请从 SMBus 连接器上断开3.3V 线。

    对于维修、如果 U8过热、请更换 TPS2113A 和任何其他可能损坏的下游组件。

    如果 U1需要更换、请回流焊器件并使用此线程中的引导加载程序对器件进行重新编程:

    e2e.ti.com/.../716008

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jorge、

    首先、您应该让 EV2400正常工作。 最简单的方法是检查连接 USB 后3个 LED 是否应亮起。
    它与 bq76904EVM 和 EVMconnection 无关。 我有一些 U8过热的经验、因此我怀疑它已损坏。 更换新的电池后、它对我来说是有效的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢大家的帮助。 该装置现在正在工作。

    更换了以下部件:

    - U1 MSP430F5529IPN

    U2 RPS2550DBV

    - U8 TPS2113APW

    - U3 TPS76333DBV

    -U9和 U14 ISL9084

    您可以看到、大多数从5V 多路复用器电源接收5V 电压的组件都损坏了。

    现在我正在使用笔记本电脑(未连接到交流电源)、目前工作正常。

    再次感谢大家。