This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCD 问题

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723259/scd-problem

主题中讨论的其他器件:BQ76930

您好!

我使用 TI bq76930 AFE。
我设置 AFE SCD 阈值111mV (111A)(Rsense 为1m Ω)。

我使用色度测试设备进行放电测试。
当放电电流为70A 时、发生 SCD。
您能否知道如何获取当前值?
我可以从它获取任何寄存器吗?

另一个问题是、当放电流为70A 时、AFE 如何发出 SCD 故障?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    当 SENSE 输入超过 SCD 阈值的时间超过 tSCD 延迟时、bq76930将触发 SCD 故障。
    没有寄存器来指示它跳闸的电平。 主机可以监控电流、但与 CC 集成时间相比、SCD 的时间非常短。