This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:关于要使用的电容器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723103/tps7a47-about-capacitor-to-use

器件型号:TPS7A47
主题中讨论的其他器件: TPS7A33

大家好、

我的客户正在使用 TPS7A4700RGWT 和 TPS7A3301RGWT。

建议在数据表中使用低 ESR 陶瓷电容器。

然而、电容器的交付日期如今已很长。

因此、客户考虑使用钽电容器或 OS 电容器代替。

我想知道使用它的担忧。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    您应该可以将钽电容器或 OS 电容器与这些 LDO 配合使用;但是、与任何应用设计更改一样、我们建议在进行更改之前进行原型设计。  这样、您就可以在进行更改之前了解更改对系统的影响。  

    为了测试电容器变化对任何线性稳压器的影响、建议您在监测示波器上的输出电压的同时执行最坏情况的瞬态。

    我们为这些器件提供了 EVM、以帮助进行原型设计:

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的回答。
    顺便说一下、我可以在输出级使用具有高 ESR 的电解电容器吗?

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    电解电容器的高 ESR 可能会导致稳定性问题、因为 TPS7A33和 TPS7A47都是针对陶瓷电容器设计的;但是、根据您的特定应用要求、您可能会发现电解电容器是令人满意的。 同样、在监测示波器上的输出电压的同时执行最坏情况的瞬态测试将是确定所选电容器的 LDO 性能是否满足应用要求的最佳方法。

    非常尊重、
    Ryan