This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006:生产计划

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722809/lmr36006-production-plan

器件型号:LMR36006

大规模生产计划何时以及何时可供购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhanraj、

    我们计划于2019年1月上市。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前是否有任何替代方案可供选择。2019年1月对我们来说将会很晚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhanraj、

    是的、我们还有其他具有类似规格的器件。 您可以使用我们的参数表缩小范围。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些部件大多不是直流/直流转换器,它们是电压稳压器。
    是否可以在不使用散热器的情况下将电压从60V 降至5V。

    该解决方案是否能够可靠地连续运行数年而无需重启电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhanraj、

    我发送的链接仅是开关稳压器。

    您可以使用符合规格的任何器件。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许多符合规格的解决方案,如输入电压范围、输出电压和电流范围、
    但是
    1) 1)由于电压降在60V 至5V 之间较高、解决方案是否在不加热的情况下工作??
    2) 2)该解决方案是否可靠、可连续运行数年而不需要重启电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhanraj、

    这取决于您的输出电流和布局。
    2.温度升高时,使用寿命会变差。 很酷的 IC 应该可以持续很长时间。

    使用我向您发送的器件列表以及 WEBENCH (在器件型号产品页面右侧、向下滚动一位)。 WEBENCH 将会获取您的规格并为您提供推荐的设计。 您可以仿真运行条件、热性能...

    Sam