This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BATFET 控制、降压模式、加电输出

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ24163, BQ24193, BQ24650, BQ24261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722647/bq25895-control-of-batfet-buck-mode-power-on-output

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ24163BQ24193BQ24650

你(们)好

非常有兴趣使用 BQ25895 IC 来解决几个问题。 我正试图理解这种情况可能会发生什么、因此我有以下假设问题:

1在 BATFET 可通过 I2C 控制的情况下,如果通过 I2C 关闭该电源但 Vbus 仍在供电,那么 IC 是否仍在 VSYS 上提供稳压电源? 与未连接电池时的行为类似(即使它实际上是-但强制的、因此它不会对电池进行补充)。

2如果我在 SYS 上有一个大超级电容器、该电容器已预充电至高于最小 SYS 电压且 VBUS 未连接、我假设 BATFET 将关闭? IC 是否会使用任何大电流?

3与上述两个问题无关:静态电流:我假设在 VBUS 未连接的情况下、BAT 上只存在一个已充电的电池、而 SYS 上没有电流消耗、那么静态电流应该< 60uA?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于第1条,是的。 SYS 在电池 FET 关闭且充电被禁用的情况下被调节至 MINSYS。

    关于第2条,不 只有当过流过 BATFET 时、充电器才会自动关闭电池 FET。 实际上、您需要打开 BATFET、以便超级电容器可以通过 BAT 引脚在 HiZ 模式下为充电器供电。

    关于、是的。 IBAT (HIZ) max = 60uA、无 VBUS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢您的回复。

    我假设对于第2点、如果 SYS 是为超级电容器充电的源(并且它的电流受到适当的限制)、则最大电源电压将由 MINSYS 定义、即3.7V? 或者是否可以提供大于此值的电压?

    此外、我还有三个问题:

    1/是否有任何其他具有相似 VinDPM 范围的器件? 最小充电+电源电流2A。 理想情况下、VinDPM 范围应高达8V。 我不介意使用电阻器进行设置、前提是充电电压可通过 I2C 或使用电阻器进行编程(或可设置)。

    BQ25895具有 VinDPM 2.6 - 15.3V。 大多数其他器件的范围要小得多(高达5.08V 或相似值)。

    2 VinDPM 的瞬态响应时间是多少、即如果输入电压发生变化、它应以多快的速度做出反应。 我在一些轨迹中有一些这方面的指标、但没有适当设置时间标度的硬数字或示波器截图。  

    3/ BQ24895的最大电压输入-建议的工作范围为3.9 - 14V。 绝对最大值为22V。 与其他类似器件相比、我觉得这是不寻常的、例如

    - BQ24163 = 10.5V 最大工作电压、18V 输入电压(非工作)、20V 绝对最大值。
    - BQ24193 = 17V 最大工作电压、22V 绝对最大值。

    如果我想无限期地将17V DC 输入到 BQ24895中、这是否可以接受?

    再次提前感谢您。

    BQ24163
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在无电池且禁用充电的情况下、SYS 上的最大稳压电压为 MINSYS max = 3.7V。

    关于1、具有外部 FET 且无电源路径的 bq24650控制器具有用于设置 VINDPM 的外部电阻器。 bq24261/1M 的 VINDPM 高达11V。 bq2426x 系列在 SYS 上的工作方式也有所不同、因为当充电被禁用并且没有连接电池时、SYS 调节至 BATREG 而非 MINSYS。 但是、bq2426x SHIPMODE 需要移除 VBUS、这与关闭 BATFET 的 bq25895不同。 您可以在 bq2426x BAT 引脚和电池之间添加一个外部 PMOS 来断开电池。

    关于2、bq25895 VINDPM 具有1-10ms 的响应时间。

    关于3、bq25895 VBUS OVP 下降阈值为13.5V、因此在该电压以上不起作用。 最大工作电压是 SW 引脚到接地和/或占空比限制的低侧 FET 的函数。 较高的绝对最大电压是为了防止热插拔时出现尖峰。 您可以使用一个运算放大器和基准在 bq24193上实现高于5V 的外部 VINDPM、该运算放大器和基准可监控 VBUS 并将不同的值驱动到 ILIM 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、他非常乐于助人。

    最后、关于3/、我对其在高于13.5V 时无法正常工作感到满意。 我想知道的是、如果无限期地将17V 电压输入到该输入中是安全的(但我知道、除非< 13.5V、否则它不会充电)。 即是否会由此造成损坏。 理想情况下为 bq25895推荐的最大输入电压(非工作)图。

    我怀疑这是可以的(根据 bq24163的规格)、但我希望得到一些确认-是否可以与设计团队进行检查?

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  现在我了解您的问题。 是的、可以无限期地在该输入端运行17V。  输入 FET 是一个20V FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jeff -太棒了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该线程被解出并关闭。 谢谢!