This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006:如何使用 TPS2379启用 lmr36006

Guru**** 2496495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2379, LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721715/lmr36006-how-to-enable-lmr36006-using-tps2379

器件型号:LMR36006
主题中讨论的其他器件:TPS2379

大家好、

我将 TPS2379用于 POE PD 接口、将 LMR36006用于降压转换。

在这里、TPS2379的 CBD 引脚为低电平有效的开漏引脚、而 LMR36006的 EN 引脚为高电平有效。

我该如何将 TPS2379的 CDB 连接到 LMR36006的 EN 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhanraj、

    听起来您需要一个逆变器。 FET 和电阻器应该能够实现这一目的。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了触发 FET,我只有37V-57V 来自 POE,但无法找到任何具有如此高 Vgs 规格的 FET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhanraj、

    您可以使用电阻分压器或电阻器/齐纳二极管来降低电压。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否认为在潜在的偏离情况下会出现不必要的功率损耗和热耗散、这将是连续的、并且 FET 也会消耗大量空间并增加成本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhanraj、

    是的、更多的组件将使用更多的功率、成本和占用空间。 您必须查看您的规格和要求、才能找到最适合您的解决方案。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的要求是从 PoE 产生5V 电压。因此我将 tps2379用于 PoE PD 接口、将 lmr36006用于降压转换...您是否考虑其他组合?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhanraj、

    我们有许多参考设计供您参考。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考设计 PMP20220是否 与 IEEE 802.3af (POE) 和802.3at (POE+)兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定。 您可以 直接向该 PMP 发布问题、以便从所有者那里获得答案。

    Sam