This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 Fly-Buck 材料的更多信息

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723453/about-materials-with-fly-buck

器件型号:LM5160

您好!

您能 告诉我使用 LM5160的 Fly-Buck 配置材料吗?

【】Ω
对于以下应用手册、您是否在不带光耦合器的电路中测量效率(图2)?



【】μ V
对于以下 EVM 用户指南、为什么 Vin 32V 的上限?



此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YUo-San、

    我们没有测量非光耦解决方案的效率。 应通过不使用光耦合器来提高效率、但可以通过次级输出上的1.6k 最小负载来降低效率。

    2.此电路板设计用于24V 额定电池输入、其电压范围通常为18V 至32V。 它经过优化、可在这些电压下发挥最佳性能、但由于 IC 是65V 部件且输入电容器的额定电压为100V、因此电路板可在更高的电压下工作。

    Sam