This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50充电提示

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723302/bq40z50-bq40z50-charge-quesiton

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ24725A

你好

    BQ40Z50与 bq24725A 配对。 在正常情况下、它可以正常地为电池充电。 但是、当电池过度放电至0%时、在这种情况下无法充电。 根据电池供应商的回复、我们的芯片需要启用电池充电配置。

1.如果需要启用充电设置,我们是否按如下方式启用 PCHG 或 CHG?  

2.对于量表 ,如何启用 PCHG 或 CHG 以启用充电?  

如何读取状态以了解 预充电、CC、CV 电流电池充电情况?  

BR

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的主题已分配给我。 请在5个工作日或更短的时间内回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    如果您有 PCHG FET、则可以通过在 df 设置中将 PCHG_COMM 设置为0来启用该功能。 否则、您将使用 CHG FET 进行预充电。 预充电模式下、电池电压显著下降至低于终止电压、通常根据默认设置下降300mV 左右。 在这种情况下、bq40z50上的 PCHG 将在 OperationStatus 中设置。 TRM 的第4.9节说明了预充电条件。 如果监测计处于预充电状态、则会设置 OperationStatus 位 PCHG。