This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:0.7V 时 TPS610994最大输出电流

Guru**** 2496495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722720/tps61099-tps610994-maximum-output-current-at-0-7v

器件型号:TPS61099

大家好、

我想知道 TPS610994能够提供的最大电流是多少(在任何不受效率影响的有效输入电压下)。 无法从该版本的数据表中的效率曲线推断这一点(TPS610999有一个)。 此器件是否有负载调节图?
谢谢
Abderrezak Mekkaoui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道 TPS610994能够提供的最大电流是多少(在任何不受效率影响的有效输入电压下)。 从数据表中的效率曲线可以推断出这一点。 此器件是否有负载调节图? (TPS610999有一个)
    谢谢
    Abderrezak Mekkaoui

    澄清了问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abderrezak Mekkaoui

    您可以参考数据表第16页中的公式2来计算最大输出电流。
    我还将在本周内为您获取负载调节图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢贾斯珀。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 TPS610994的负载调节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 谢谢你。