This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:电源稳定性

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62135, TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723157/tps62135-power-supply-stability

器件型号:TPS62135
主题中讨论的其他器件: TPS62136

您好、这是此主题的后续问题:  

在该线程中、建议使用 TPS62135作为引脚兼容的替代方案。

由于开关频率较高、我一开始不愿意使用它。 但是、根据仿真结果、它可以更好地与我必须使用的电容负载配合使用、并且能够比 TPS62136更好地承受输出 LC。 这是否因为它需要运行的输出 L 和 C 的较低值而发生? 或者、TPS62135还有其他一些技巧、可以使其在某些情况下更稳定?

此外、考虑到高开关频率、除了仔细的布局之外、是否还有其他特别建议、例如、哪些电感器最适合使用或使用哪些电容器?

由于谐振频率、我打算将不同范围(10U、1U、100N、1n)的电容器并联。 明白了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    是的、它主要是较低的电感(1uH 与2.2uH)、这通过增加输出滤波器双极点的频率来帮助实现稳定性。

    2.5MHz 不远高于1MHz。 与任何现代电源一样、这两种电压都很高、需要特别注意 PCB 布局。

    一些客户将电容器并联。 这不是必需的、但如果操作正确、可以改善 EMI。 请观看此培训视频 :training.ti.com/high-efficiency-low-emi-switched-mode-power-supply-design-introducing-new-technologies-0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    再次感谢您的快速回答。

    我在一段时间前观看了这段视频、非常有启发性。 这就是我考虑添加这些额外电容器的原因、以防万一。

    再次感谢您的大力支持。

    较旧。