This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:用于电池管理、BQ76940仅用于放电、充电情况如何?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722470/bq76940-for-battery-management-bq76940-only-for-discharge-what-about-charge

器件型号:BQ76940

我查了一下BQ76940的数据表,并发现硬件保护功能,76940只能在电池放电时给予保护,我想知道,对于充电情况,过流和短路,BQ76940可以提供保护吗?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shen、
    我将关闭此帖子、因为您在另一个问题中以英文提问了相同的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经检查了 BQ76940的数据表、发现硬件保护、过流和短路仅在放电条件下工作、充电条件如何? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、我们在单独的帖子(您以英文发送的帖子)中回答了您的问题。
    e2e.ti.com/.../722469
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我已经看到了答复,谢谢。